This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:查询封装高度容差

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534A, TCA9548A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1270052/tca9548a-q1-query-the-tolerance-in-height-of-the-package

器件型号:TCA9548A-Q1
主题中讨论的其他器件:PCA9534A

我在数据表中看到了像 pca9534a 这样的一些数据表指示了数据表中高电平的容差:

我可以通过该图计算出高的容差。 (容差= 1.0-0.8=0.2 (mm))。

但在数据表 TCA9548A-Q1中、只有最大高电平。

对于此数据表、有任何关于高容差的信息吗?

或者该数据表的容差不可用。

如果我错了,请告知。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jovanni:

    我不相信我们会包含 TCA9548A-Q1的高度容差。 我认为想法是、在设计阶段、客户通常对 IC 的可能高度范围不感兴趣。 他们尽可能利用该参数的设计间隙、而不是冒险设计一些可能不符合要求的器件、因为未考虑 IC 的高度公差。

    因此、为了简化方法、数据表仅包含最大规格。  

    我认为这也会使封装团队的工作变得更轻松、因为它简化了不再需要容差的规格。  

    此致、

    泰勒