This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:能否将第二个 TUSB4041I 连接到4个 TUSB4041I 输出之一?

Guru**** 2767315 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1270262/tusb4041i-can-i-connect-a-second-tusb4041i-to-one-of-the-4-tusb4041i-outputs

器件型号:TUSB4041I

团队、您好!

由于我们的产品系列中没有7端口集线器、我可以使用2个 TUSB4041I 并将第2个输出连接到第1个输出的第1个输出以获得7个输出吗?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉斯:

       USB 集线器可以级联 多达 5个层、您的连接对于7个端口是正确的。

    此致

    布赖恩