This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3031:流入 VCC 的反向电流

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3031, TS3USBA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1270024/ts3usb3031-back-current-into-vcc

器件型号:TS3USB3031
主题中讨论的其他器件: TS3USBA225

大家好、

对于  TS3USB3031 或 TS3USBA225、当 VCC 为低电平时、差分对 I/O 和 VCC 之间是否存在任何反向电流问题? 还是在 Select I/O 和 VCC 之间?

谢谢!

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀您好:

       TS3USB3031和 TS3USBA225的差分对 IO 引脚和控制 IO 引脚不是失效防护引脚、我们确实需要考虑  差分对 I/O 和 VCC 之间的反向驱动电流以及 选择 I/O 和 VCC。

    此致

    布赖恩