This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:未提供最大结温

Guru**** 2529430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269257/dp83869hm-max-junction-temperature-not-provided

器件型号:DP83869HM

最高环境温度为125°C、但未提供最大结温。

这不允许在适当的设计中考虑随提供的热阻产生的功率耗散占空比。

假设较差情况下的结温为483mW、结温上升14.88°C 、因此结温约为140C…… 这可能导致人们认为结温额定值为150°C。

请提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    是的、回答正确。 最高结温为150°C。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何记录可追溯性的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您指出。 我们将在下一个修订版本的数据表中对此进行更新。

    --

    谢谢!

    林希尔曼