This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源启动时序

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62140A, ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269279/power-supply-start-up-sequencing

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件:TPS62140A、、 ISO1042

团队、您好!

我们通过两个 TPS62140A 降压转换器为 ISO1050提供 Vcc1 (+3.3V)和 Vcc2 (+5V)电源、并采用比例式和同步启动配置(如 SLVA470A 中所述进行连接)。

两个输出电压的斜率相同、电源在两个不同的时间达到调节、如以下示波器屏幕截图所示:

3.3V 的软启动时间大约为1.1ms。 当 Vcc1达到完全稳压后、Vcc2 = Vcc1 = 3.3V。

在该 EN 置位大约1.7ms 后、Vcc2达到完全稳压(5V)。

我的第一个问题源于第8.3.3.3段的表8-1、其中显示了器件锁定和失效防护条件:

此上电序列是否足以保证总线输出保持高阻抗(输出无杂散换向)且

处于隐性状态、直到 Vcc2达到完全稳压状态?

根据 ISO1050数据表 SLLS983K 的第6.3段、Vcc1的最低建议工作条件为3.0V。

在启动期间、当 Vcc1达到最小建议值(3V)时、Vcc2也为3V (比第8.3.3.3段中规定的4V 阈值低1V)。

只要 Vcc1可以被认为高于3.0V、根据表8-1、我了解

- Vcc1 >= 3V,直到 Vcc2达到4V ,收发器处于锁定状态:总线输出保持高阻抗状态,接收器输出 RXD 处于隐性状态(失效防护高电平)

- Vcc2超过4V 阈值后,设备进入正常运行条件(根据第21页的数据表,通常在300µs 中)

请注意、我们在 RXD 和 TDX 线路上为 Vcc1提供了4K7上拉电阻器。

第二个问题与 Vcc2的电压阈值有关、这会触发器件的失效防护模式:"大约4V"意味着什么?

是否在该阈值附近提供了迟滞? 如果是,百分比是多少?

此外、我注意到、在先前的数据表修订版 J (相同的第8.3.3.3段)中、Vcc2的欠压锁定阈值为2.7V、而不是4V。 为什么?

本文档的修订历史记录中未提及此更改。 这是由于2019年9月之后发生了器件功能修改或裸片更改所致吗?

我们期待收到您的回复、

谢谢、此致

洛伦佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    感谢您的联系。

    我目前正在调查此问题、并将在接下来的24小时内与您联系。

    此致、

    肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    感谢您的耐心。

    此上电序列是否足以保证总线输出保持高阻抗(输出无杂散换向)且

    处于隐性状态、直到 Vcc2达到完全稳压状态?

    [/报价]

    如数据表所述、器件的 CAN 总线输出引脚将保持高阻抗状态、直到 VCC2电压超过4V UVLO 阈值后发生在300 µs 附近。  如果 在 VCC2增加到超过此4V 阈值后在小于300 µs 时 实现了5V 稳压、则在实现完全稳压后、器件可能仍处于 UVLO 状态。  如果没有、则 RXD 引脚和 CAN 总线输出引脚 可能会 在达到完全5V 稳压之前恢复正常工作。

    - Vcc1 >= 3V,直到 Vcc2达到4V ,收发器处于锁定状态:总线输出保持高阻抗状态,接收器输出 RXD 处于隐性状态(失效防护高电平)

    - Vcc2超过4V 阈值后,设备进入正常运行条件(根据第21页的数据表,通常在300µs 中)

    [/报价]

    您在这里的理解是正确的。   如果在 VCC2超过4V UVLO 阈值后低于300 µs 的5V 稳压、则可能会满足您指定的要求。

    第二个问题与 Vcc2的电压阈值有关、这会触发器件的失效防护模式:"大约4V"意味着什么?

    是否在该阈值附近提供了迟滞? 如果是,百分比是多少?

    [/报价]

    对于该器件、我们不 共享该器件的 UVLO 阈值迟滞。 如数据表中所述、仅当 VCC2小于4V 时 ISO1050才会进入 UVLO 模式。如果您想使用我们确实针对 UVLO 阈值制定了迟滞规格的器件、 那么、我们建议您继续使用我们最新的隔离式 CAN 收发器 ISO1042。 否则、我们可以为 ISO1050提供的唯一信息是 UVLO 阈值大约为4V。  

    此外、我注意到、在先前的数据表修订版 J (相同的第8.3.3.3段)中、Vcc2的欠压锁定阈值为2.7V、而不是4V。 为什么?

    本文档的修订历史记录中未提及此更改。 这是由于2019年9月之后发生了器件功能修改或裸片更改所致吗?

    [/报价]

    此更改在数据表修订历史记录的修订版本 K 部分中标记 为"已更新电气和开关特性以匹配器件性能"。 在本例中、此行适用于数据表的多个部分、而不仅仅是第10页上的规格。  

    关于此更改、现在可以预期所有 ISO1050器件的 UVLO 阈值都约为4V。

    此致、

    肯尼斯

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]