Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1EVM, DS90UB933-Q1, DS90UB936-Q1, ALP
主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1EVM、 DS90UB933-Q1、 ALP
您好
我正在尝试从 DS90UB953-Q1EVM 生成一个图形。
我正在将一个 ds90ub936-Q1的驱动程序用于以 ds90ub933-Q1为例的相机。
我能够检测 EVM 地址并将反向通道速度设置为50Mbps、这样串行器就能被检测到。 但我无法从另一侧获得模式。
对于摄像机、初始化序列如下所示:
WriteI2C (0x4c、0xF)
WriteI2C (0x5b、0xb0)
WriteI2C (0x5d、0x48)
WriteI2C (0x4c、0x1)
WriteI2C (0x5b、0xb0)
WriteI2C (0x5c、0xb0)
WriteI2C (0x5d、0x48)
WriteI2C (0x65、0x48)
WriteI2C (0x7c、0x81)
WriteI2C (0x72、0x0)
WriteI2C (0x70、0x1E)
WriteI2C (0x6d、0x7f)
WriteI2C (0xc、0x3)
这些设置中的大多数都是为预期的 I2C 地址进行写入、不过、由于我尝试使用图形生成特性、因此我没有传感器。 我应该向寄存器0x5d 和0x5e 写入什么?
提前感谢、
莱昂纳多