This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:自动断电、无效。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1270539/trs3122e-auto-powerdown-with-invalid

器件型号:TRS3122E

您好!

是否可以在 FORCEOFF 为高电平时将无效输出连接至 FORCEON、以允许在未连接电缆时自动断电?

谢谢。

斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    这实际上是一个我之前没真正了解的新用例、因此在实践中没有大量此类应用的示例。 这就是说-我真的看不出它的问题,因为/invalid 不关心 FORCEON 和/FORCEOFF 的状态。 尽管如此-如果您有 FORCEON 下拉为低电平和/FORCEOFF 下拉为高电平、那么该器件将在总线上达到30秒无任何活动后进入自动关断模式、您通常可以保持/INVALID 悬空-这是该器件的最常见用例-以及其他 具有自动断电和自动断电+。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的及时响应。

    我当时在寻找一种方法、即在未连接的情况下使该器件自动断电、但在发送消息时没有任何延迟。 如果我将 FORCEOFF 连接为高电平且 FORCEON 连接为低电平、那么电荷泵会关闭、但如果有传输、重新上电需要太长时间。

    当 FORCEON 连接到/INVALID 时、只有在没有电缆连接时该器件才会断电、否则、它将保持通电状态。

    谢谢。

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    好吧-我明白你在想做什么-只是为了澄清我想确保它是清楚的将发生什么,从高层次,以确保没有混乱和任何人谁可能阅读这个线程在未来。  

    / FORCEOFF RIN 上的电压 /无效 FORCEON 器件状态
    -0.3V >= Vin >= 0.3V

    低电平

    (典型高到低延迟 30us)

    低电平 自动断电->在 Rin 电平无效的30秒后、器件关断  
    0.3V >输入电压>= 2.7V 不确定 不确定 不确定
    -2.7V <= Vin <-0.3V 不确定 不确定 不确定
    Vin >2.7V 或 Vin <-2.7V

    (典型的低到高延迟为1us)

    器件强制开启

    因此、当 VIN 介于0.3V 和2.7V (以及-0.3V 和-2.7V)之间时、会存在一些风险-在正常运行条件下 、它确实不应该有那么大的问题、因为正常通信通常不会导致/INVALID 输出出现问题。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    在未连接电缆的情况下、如果我们采用数据表表面值、则 Vin 应该基本为0V。 它显示了两个 RIN 输入上的内部下拉电阻。 因此看起来、当/FORCEOFF 为高电平时、/INVALID 输出连接到 FORCEON 输入应该完成我想要的操作。

    我订购了评估模块。 我想告诉您它是否不能如预期的那样起作用。

    感谢您的帮助、

    斯科特