This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30:SN65HVD30是否支持半双工?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD30, SN65HVD10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1270740/sn65hvd30-can-sn65hvd30-support-half-duplex

器件型号:SN65HVD30
主题中讨论的其他器件: SN65HVD10

大家好、

SN65HVD30是否支持半双工?  如果是、您能否分享一个图表来指导连接? 谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将 A/Y 和 B/Z 引脚连接在一起。 比较 SN65HVD30和 SN65HVD10的内部原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    因此、如果全双工器件具有、您可以通过将 A 直接连接到 Y、将 B 直接连接到 Z 将其连接为半双工。

    对于 SN65HVD30等器件-您不能这样做、因为驱动器始终处于活动状态并将持续驱动、所以它们必须保持全双工状态。  

    您的客户为何尝试使用全双工器件作为半双工?  

    此致!

    帕克·道德森