This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:键盘扫描接口芯片

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418, TCA8418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1270845/tca8418-keyboard-scan-interface-chip

器件型号:TCA8418

尊敬的技术团队

我正在着手进行现有的升级设计、发现当前设计使用的 TM1637 (键盘扫描接口芯片)、在制造和供应链方面似乎不可靠。 我想知道 TI 是否提供类似的键盘扫描接口芯片、可以在升级设计中使用该芯片。 因为我的大部分设计都是 TI 芯片、库存充足、可靠。

PS:我 找到了 与上述类似的 TCA8418EYFPR,请您确认我是否可以使用此功能或建议是否有此功能?

此致

迪内什·阿马拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    TCA8418是我们团队提供的唯一 I2C 控制键盘扫描仪。 虽然 TCA8418可能与 TM1637不兼容 P2P 或维护相同的寄存器组、但总的来说、TCA8418应能够满足键盘扫描芯片的需求。  

    我建议您或许可以查看 TCA8418E 版本。 我不太担心您的系统需要添加 ESD 保护、但我更担心错误修复。 TCA8418的非 E 版本包含两个勘误表、都带有 CAD 中断和溢出函数。 "E"版本可修复这两个错误、以防您不想在非 E 版本中处理权变措施。

    此致、

    泰勒