This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:我们是否具有支持 NVM 设置的 I2C I/O 扩展器?

Guru**** 2505875 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1270816/tca9535-do-we-have-i2c-i-o-expander-support-nvm-setting

器件型号:TCA9535
主题中讨论的其他器件:MSP430G2203

专家、您好!

我的客户想知道我们是否具有 IO 扩展器支持 NVM 设置可以将配置存储在 IO 扩展器内、电源复位不会丢失主机信息? 谢谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不生产这样的器件。

    理论上、可通过对微控制器(例如 MSP430G2203)进行编程来实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    该器件没有非易失性存储器。 当该器件断电时、寄存器在上电时将设置为其默认值。  

    克莱门斯的想法是正确的。 可能解决此问题的一种方法是维护微控制器等其他器件中寄存器的历史记录。 这样、MCU 就可以考虑每个寄存器的状态。 当 IO 扩展器发生复位情况时、MCU 可以简单地调用寄存器的值。  

    此致、

    泰勒