This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:如果我需要1.5A 电流、则需要 I2C

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1270353/tusb320-i2c-needed-if-i-want-1-5a

器件型号:TUSB320

因此、如果我理解正确、我需要 I2C 能够将 IC 配置为从 USB-C 端口吸收1.5安培的电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noe:

    您无需 I2C 即可在 TUSB320上广播1.5A。 您可以根据下表在 GPIO 模式下使用 OUT1和 OUT2引脚来执行此操作。

    数据表中介绍了 OUT1/2的设置:

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、是的、我看了这张表、但我不知道 OUT1和 OUT2是否只是在威奇模式下告诉我们。

    谢谢、祝您愉快

    NOE