This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232EVM:TLK10232EVM:生成1010或 N1N0型信号

Guru**** 2767955 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1263169/tlk10232evm-tlk10232evm-generate-the-1010-or-n1n0-type-signals

器件型号:TLK10232EVM
主题中讨论的其他器件:TLK10232

大家好!

我将 TLK10232 EVM 设置为发送器、以连接到运行 Tektronix 10GBASE-KR/KR4兼容性、调试和解码解决方案软件的示波器、但未成功生成1010和 N1N0信号类型。

高速 TX 连接器[J5 & J6]与示波器的 CH1和 CH3输入之间铺设 SMA 电缆。 我怀疑此问题很可能是由于 GUI 设置不正确、而不是硬件问题。

到目前为止、TLK10232 EVM 可以正确生成 PRBS 信号类型、但是    1010正方形阵列或 N1N0正方形阵列。 Tektronix 10GBASE-KR/KR4合规性软件要求1010和 N1N0信号类型来评估转换时间、发送器输出波形特性等参数。

我使用如下所示的"PCS 控制 Cfg"中的参数进行了实验、但这些组合都不起作用

 

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    感谢您的问题、今天稍后我会向您提供最新消息。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    有任何相关更新? 发送给 TI 支持部门的一封电子邮件表示他们仍在处理该问题。

    我们感谢您提供解决方案、

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    很抱歉耽误了我们的时间。

    似乎您采取了正确的配置步骤、尤其是在您可以正确生成 PRBS 模式的情况下。

    您是否尝试过将"方波测试模式中重复0的数量和重复1的数量"调整为8?

    此外、您是否已尝试禁用扰频器?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    仍然很难使用这些参数。 与所有其它窗口选择无关。 我们是否需要在操作模式 Cfg 或任何其他窗口选项卡中执行某些操作?

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    在您的设计中、ST 引脚选择第22条还是第45条操作?  似乎工作模式 Cfg 应该独立于 PCS 控制 Cfg 运行、但我对此不乐观。 是否可以尝试在工作模式 Cfg 中启用 HS 测试模式生成功能、查看这是否会覆盖 PCS 控制模式生成?

    您提到您已成功生成 PRBS 模式。  您是否通过"操作模式"或"PCS 控制"页面完成此操作?

    谢谢。

    德鲁