This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:原理图审阅(DS90UB941AS-Q1和 DS90UB940-Q1)

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1267120/ds90ub941as-q1-schematic-review-ds90ub941as-q1-and-ds90ub940-q1

器件型号:DS90UB941AS-Q1

大家好、

此原理图的应用是汽车 IVI 系统。 请检查一下、并告知我审阅结果。

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_DS90UB941_5F00_940.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    请允许我一直等到星期三再查看发送到这里的原理图。

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Miguel、

    客户的设计审查进度非常紧张、很抱歉、希望其他工程师支持此次原理图审查。 请转发给其他人。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    我将继续查看发送的原理图、预计周五之前的结果。 感谢您对及时性的关注、我会在整个过程中向您提供最新信息。

    谢谢!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    我希望对原理图进行初始概述、以便确认 IDX 和 MODE 选择。
    在第1页上、HUD_I2C_ADDR 似乎配置为 R1 Open 和 R2 10.2k Ω、对应于8位地址0x18。

    突出显示为0x1C、这对应于需要不同值的 R1和 R2。 您是指地址0x1C 吗?

    已查看其他 IDX 和 MODE_SEL。

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    感谢您对本案例的初步审查。 IDX 设置的突出显示红色框在第1页上出错。 自举电阻器 R1开路且 R2 10k Ω 是正确的。 另外、如果另一部分的审核已完成、请告知我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    在审核信息时、我会继续向您更新最新信息。 请允许我在下周之前就发送的整个原理图提供足够数量的反馈。

    谢谢。

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    一些其他更新我想提醒您注意原理图中的问题:

    检查从 SER 到 DES 的 HSD 连接、这种引脚排列的具体应用是由于差分电缆扭曲以及从视图 A 到视图 B 的方向变化。

    由于这是所使用的 SER 端口方案、因此建议确保这些引脚排列对应于正确的位置。

    这是针对其他器件上使用的引脚排列的参考、请确保所选的链路引脚排列遵循建议、除非电缆以特殊方式布线引脚。 对941和940连接器执行此操作,确保连接一致。

    对于941器件、是否使用了共模扼流圈? 这出现在940上、但应在 HSD 连接器之前的所有 FPD-Link 连接中使用。

    对于941上的 DSI0连接、这些未组装的电阻器是否用于探测高速布线?

    对于941上的 DSI1连接、请确保如果它们悬空、以使用内部软件分配关闭通道。

    对于941、VDD18和 VDDIO 引脚之间的连接似乎都已连接、使用的引脚和它们是否都有预期连接?
    此外、可能不建议将所有节点 VDD_L 连接到 VDD11_DSI;P0、P1、HS0、HS1都是敏感引脚、不建议连接到由 VDD_L 和电源提供的噪声电压电平。

    如果您对上述信息有任何进一步的疑问、敬请告知。

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    我跟客户确认后、他们的回答如下。

    对于941器件、是否使用了共模扼流圈? 是的、941上没有共模扼流圈、因为941EVM 上没有任何器件信息。 是否可以在941上使用扼流圈(DLW21SN900HQ2L)?

    对于941上的 DSI0连接、这些未组装的电阻器是否用于探测高速布线? 您是否建议删除这些未组装的电阻器?

    对于941、VDD18和 VDDIO 引脚之间的连接似乎都已连接、使用的引脚和它们是否都有预期连接? 是的、VDD18和 VDDIO 的所有电源引脚都按照941EVM 的方式连接。 有什么问题吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    是的,941上没有共模扼流圈,因为941EVM 上没有部件信息。 扼流圈(DLW21SN900HQ2L)是否可用于941?

    尽管该器件显示在 EVM 上、但它可能不符合汽车应用或 AEC-Q 认证要求。 在将无源器件实施到系统中时要考虑到这一点、并找到合适的元件来匹配100欧姆差分阻抗、同时还通过了 AEC-Q100或 AEC-Q200认证。

    通常、当使用共模扼流圈时、建议将其用于高速信号的端到端连接、以减少 EMI 的影响。 两个器件都应将其包含在引脚排列和连接器之间、或者两个器件都不应包含它。

    此处的建议是确定您的系统是否需要使用 CMC、否则应同时在 SER 和 DES 上使用、或两者都不使用。 在不必要的情况下包含 CMC 的缺点是与路由相关的附加阻抗、但此处列出的资源将能够帮助您确定它是否适合您的系统:  线内和共模扼流圈-使用和影响传输通道|视频| TI.com

    您是否建议删除这些未组装的电阻器?

    这取决于计划如何使用它们。 随着为未组装的电阻器引入焊盘、高速布线的阻抗可能会更高、这可能会干扰通过 DSI0通道发出的高速信号。 除非它们专门设计用于探测或其他应用、否则它们可能会向布线中添加非理想阻抗。 请验证100欧姆阻抗要求以及这些差分引脚是否满足这些要求。

    是的、VDD18和 VDDIO 的所有电源引脚都按941EVM 的方式连接。 是否有任何问题?

    好像 VDD 的所有功率网都连接在941和940芯片中。 由于电源噪声、以及可能从不同源路由到相同铁氧体磁珠的 IR 压降、可能不建议将输出端的所有电源引脚连接在一起。 例如、传输到同一 BLM18PG121SZ1D 的 VDD18和 VDDIO 电源轨可能会消耗更多电流、从而导致 IR 压降更大。 建议将 VDDIO 与 VDD18引脚排列分开(在其自身的 VCC18电源轨和铁氧体磁珠下方)、以避免这种情况发生。

    在右侧、VDD11似乎已全部连接在一起、这也会将所有电容器绑定在一起。 从设计的角度而言、可能建议将这些路径都保留为单独的路径。 此外、 对于电感器、BLM18PG121SZ1D 可能不符合汽车标准、因为它可能不具有汽车应用所需的 AEC-Q100或200要求。 请务必在 为设计选择 LCR 元件时验证这一点。

    我们推荐这些实现方案、但请根据数据表向您的系统验证是否满足所需的阻抗规格。

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    感谢您的答复。 对于此设计、是否需要检查或提供任何建议?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    进行上述更改并继续遵循数据表中列出的规范后、对于此处提供的两个器件:
    DS90UB940-Q1 1080p FPD-Link III 转 CSI-2解串器数据表(修订版 B)(TI.com)
    DS90UB941AS-Q1数据表、产品信息和支持| TI.com

    包含这些建议的器件的应用对于原理图的设计而言应该足够了、但我还将继续检查连接和元件选择。 在此提醒、如果所有无源组件计划用于汽车环境、请确保其通过 AEC-Q 汽车认证。  

    具体来说、我想提请注意 8.2  - 典型应用 数据表上的动态范围、还要注意 第10节 未来布局实现的重点。

    是否已验证 HSD 接头的端到端导通性? 这还有助于评估连接器和 FPD 器件之间是否放置了正确的引脚排列。

    此致!

    米格尔