大家好、
此原理图的应用是汽车 IVI 系统。 请检查一下、并告知我审阅结果。
e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_DS90UB941_5F00_940.pdf
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
此原理图的应用是汽车 IVI 系统。 请检查一下、并告知我审阅结果。
e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_DS90UB941_5F00_940.pdf
此致、
尊敬的 Jeffrey:
一些其他更新我想提醒您注意原理图中的问题:
检查从 SER 到 DES 的 HSD 连接、这种引脚排列的具体应用是由于差分电缆扭曲以及从视图 A 到视图 B 的方向变化。
由于这是所使用的 SER 端口方案、因此建议确保这些引脚排列对应于正确的位置。
这是针对其他器件上使用的引脚排列的参考、请确保所选的链路引脚排列遵循建议、除非电缆以特殊方式布线引脚。 对941和940连接器执行此操作,确保连接一致。
对于941器件、是否使用了共模扼流圈? 这出现在940上、但应在 HSD 连接器之前的所有 FPD-Link 连接中使用。
对于941上的 DSI0连接、这些未组装的电阻器是否用于探测高速布线?
对于941上的 DSI1连接、请确保如果它们悬空、以使用内部软件分配关闭通道。
对于941、VDD18和 VDDIO 引脚之间的连接似乎都已连接、使用的引脚和它们是否都有预期连接?
此外、可能不建议将所有节点 VDD_L 连接到 VDD11_DSI;P0、P1、HS0、HS1都是敏感引脚、不建议连接到由 VDD_L 和电源提供的噪声电压电平。
如果您对上述信息有任何进一步的疑问、敬请告知。
此致!
米格尔
你好、Miguel、
我跟客户确认后、他们的回答如下。
对于941器件、是否使用了共模扼流圈? 是的、941上没有共模扼流圈、因为941EVM 上没有任何器件信息。 是否可以在941上使用扼流圈(DLW21SN900HQ2L)?
对于941上的 DSI0连接、这些未组装的电阻器是否用于探测高速布线? 您是否建议删除这些未组装的电阻器?
对于941、VDD18和 VDDIO 引脚之间的连接似乎都已连接、使用的引脚和它们是否都有预期连接? 是的、VDD18和 VDDIO 的所有电源引脚都按照941EVM 的方式连接。 有什么问题吗?
此致、
尊敬的 Jeffrey:
是的,941上没有共模扼流圈,因为941EVM 上没有部件信息。 扼流圈(DLW21SN900HQ2L)是否可用于941?
尽管该器件显示在 EVM 上、但它可能不符合汽车应用或 AEC-Q 认证要求。 在将无源器件实施到系统中时要考虑到这一点、并找到合适的元件来匹配100欧姆差分阻抗、同时还通过了 AEC-Q100或 AEC-Q200认证。
通常、当使用共模扼流圈时、建议将其用于高速信号的端到端连接、以减少 EMI 的影响。 两个器件都应将其包含在引脚排列和连接器之间、或者两个器件都不应包含它。
此处的建议是确定您的系统是否需要使用 CMC、否则应同时在 SER 和 DES 上使用、或两者都不使用。 在不必要的情况下包含 CMC 的缺点是与路由相关的附加阻抗、但此处列出的资源将能够帮助您确定它是否适合您的系统: 线内和共模扼流圈-使用和影响传输通道|视频| TI.com
您是否建议删除这些未组装的电阻器?
这取决于计划如何使用它们。 随着为未组装的电阻器引入焊盘、高速布线的阻抗可能会更高、这可能会干扰通过 DSI0通道发出的高速信号。 除非它们专门设计用于探测或其他应用、否则它们可能会向布线中添加非理想阻抗。 请验证100欧姆阻抗要求以及这些差分引脚是否满足这些要求。
是的、VDD18和 VDDIO 的所有电源引脚都按941EVM 的方式连接。 是否有任何问题?
好像 VDD 的所有功率网都连接在941和940芯片中。 由于电源噪声、以及可能从不同源路由到相同铁氧体磁珠的 IR 压降、可能不建议将输出端的所有电源引脚连接在一起。 例如、传输到同一 BLM18PG121SZ1D 的 VDD18和 VDDIO 电源轨可能会消耗更多电流、从而导致 IR 压降更大。 建议将 VDDIO 与 VDD18引脚排列分开(在其自身的 VCC18电源轨和铁氧体磁珠下方)、以避免这种情况发生。
在右侧、VDD11似乎已全部连接在一起、这也会将所有电容器绑定在一起。 从设计的角度而言、可能建议将这些路径都保留为单独的路径。 此外、 对于电感器、BLM18PG121SZ1D 可能不符合汽车标准、因为它可能不具有汽车应用所需的 AEC-Q100或200要求。 请务必在 为设计选择 LCR 元件时验证这一点。
我们推荐这些实现方案、但请根据数据表向您的系统验证是否满足所需的阻抗规格。
此致!
米格尔
尊敬的 Jeffrey:
进行上述更改并继续遵循数据表中列出的规范后、对于此处提供的两个器件:
DS90UB940-Q1 1080p FPD-Link III 转 CSI-2解串器数据表(修订版 B)(TI.com)
DS90UB941AS-Q1数据表、产品信息和支持| TI.com
包含这些建议的器件的应用对于原理图的设计而言应该足够了、但我还将继续检查连接和元件选择。 在此提醒、如果所有无源组件计划用于汽车环境、请确保其通过 AEC-Q 汽车认证。
具体来说、我想提请注意 8.2 - 典型应用 数据表上的动态范围、还要注意 第10节 未来布局实现的重点。
是否已验证 HSD 接头的端到端导通性? 这还有助于评估连接器和 FPD 器件之间是否放置了正确的引脚排列。
此致!
米格尔