This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:PC 检测主题

Guru**** 2967360 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1268781/tusb2036-pc-detection-promblem

器件型号:TUSB2036

您好!

我正在使用 TUSB2036将 USB 连接分为3个 USB。 我以数据表和 Wurth Electronic 的"USB 2.0 EMC 记忆棒、集成了 ESD 保护和 EMI 滤波器"[1]来为输入添加保护滤波器。

我的问题是、有时计算机无法检测到它(Windows 11)。 但是、一旦连接到计算机、即使在多次尝试关机后、它也可以继续运行而不会出现任何问题。

我注意到、 如果未检测到该引脚、则在下拉和释放 RESET 引脚后可以检测到该引脚。  

为什么在上电时无法正常启动?

我们已经生产了超过500张这样的卡,这种连接错误让我担忧。 我欢迎您的帮助。

链接和集线器原理图如下所示。

[1]: https://www.we-online.com/components/media/o109030v410%20AppNotes_ANP002_TheProtectionOfUSB20Applications_EN.pdf

此致

 

耶尔科万·亚辛

电子工程师

荷兰中央研究与开发公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安森:

      当系统发生故障时、晶体是否工作?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

     首先、感谢您的关注。

     我核对了您的问题。 如果未检测到该信号、则说明晶体不工作。

     但6MHz 信号在复位后出现。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasin:

      因为当系统发生故障时、晶体不工作。 您可以检查以下项目吗?

    1;在 RESET 引脚上添加1uf 电容、然后重新测试。

    2:系统发生故障时、OVERCUR 是否变为低电平?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。  

    添加1uF 电容器似乎起作用。

    但是、我仍然不明白为什么这个电容器如此重要。

    对于第二个问题、OVERCUR 引脚保持3.3V、不要变为低电平。

    亲切友好

    安森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安森:

      大电容将在上电序列期间为器件复位提供更长的时间。

    此致

    大脑