This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:DS90U929EVM 用于将 FPD3信号传输到屏幕上的解串化芯片、但屏幕是黑色的、没有显示。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1270462/ds90ub928q-q1-ds90u929evm-is-used-to-transmit-the-fpd3-signal-to-the-deserialization-chip-on-my-screen-but-the-screen-is-black-and-there-is-no-display

器件型号:DS90UB928Q-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

嗨、团队,

该客户现在使用 TI DS90U929EVM 开发板将 FPD3信号传输到我屏幕上的解串器芯片。 数据源使用计算机 HDMI 信号。 当前的进度是 ALP 显示数据源和解串器已连接、并且 EDID 使用内部 SRAM 配置。 ,计算机屏幕采用扩展屏幕模式。 连接后、客户的计算机屏幕自动设置为1280x720p、但当前的问题是他的计算机的辅助屏幕未显示在屏幕上。 此设置是否有任何问题? 图形发生器配置是否存在问题?

关于针对客户的此测试、您可以向他们提供哪些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    我需要更多有关配置的说明。

    • 您能解释一下配置设置吗? 您是否认为配置设置为计算机929-928-display? 它在928上的 LVDS 输出、它是如何从928连接到显示屏的? 如果可能、您能否分享设置图?
    • 我不了解图形发生器的配置方式。 是来自计算机、929还是928?
    • ALP 的~显示了60MHz 上929上的 PCLK 和 M ü 64MHz 上928上的 PCLK、但我不知道如何获得 PCLK。 (1280 × 720 × 30 × 1.2 = 33MHz)
    • 您是否还能提供视频时序? 请注意、计算机屏幕与另一屏幕之间的视频时序必须匹配。

    此致!

    约什