我们使用 UB928与 UB927配对。 我们注意到、当输出图像似乎正常时、我们电路板上的 IC 非常热;我们几乎无法 用手指触摸它、而 OEM 显示屏上的 UB928根本就不热。 请帮助我们审查附加的硬件设计、以查看是否有任何错误导致问题。 另一种可能是 连接到 UB928的 LVDS 输出的下游 IC (LT9211C)导致的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用 UB928与 UB927配对。 我们注意到、当输出图像似乎正常时、我们电路板上的 IC 非常热;我们几乎无法 用手指触摸它、而 OEM 显示屏上的 UB928根本就不热。 请帮助我们审查附加的硬件设计、以查看是否有任何错误导致问题。 另一种可能是 连接到 UB928的 LVDS 输出的下游 IC (LT9211C)导致的?
尊敬的 Wei:
PCB 只有两层。 板厚度1.2mm [/报价]从 DS90UB928Q-Q1 5 MHz 改为85 MHz 具有双向控制通道的24位彩色 FPD-Link III 至 FPD-Link 解串器》数据表(修订版 C)第节 "11布局" 详细说明了建议至少使用电源平面和接地平面的四层电路板。
此处还建议采用其他规格、包括将某些信号路径隔开以避免额外的未加考虑的阻抗。 在同一文档的第13节下的示例电路板布局中、IC 下还有5个额外的过孔、这可能有助于通过接地平面进行热分布-但这取决于接地平面的分布方式。
请告诉我、设计是否符合 11.1布局准则 如果您对所提供的信息有任何疑问、请告诉我。
此致!
米格尔