This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:器件很烫、请帮助检查硬件设计。

Guru**** 675280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269415/ds90ub928q-q1-device-is-very-hot-to-touch-please-help-check-hardware-design

器件型号:DS90UB928Q-Q1

我们使用 UB928与 UB927配对。 我们注意到、当输出图像似乎正常时、我们电路板上的 IC 非常热;我们几乎无法 用手指触摸它、而 OEM 显示屏上的 UB928根本就不热。 请帮助我们审查附加的硬件设计、以查看是否有任何错误导致问题。 另一种可能是 连接到 UB928的 LVDS 输出的下游 IC (LT9211C)导致的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    我将查看此原理图、请允许我最多在一周内返回与温度问题相关的结果。

    为进行澄清、

    我们几乎不能 用手指触摸它,而 OEM 显示屏上的 UB928几乎不暖。

    您是否能够确认以下内容:

    -如果我理解的系统设置正确,有两个 UB928被使用,连接到一个 UB927,只有一个会变得很热?

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一次只有一个 UB928连接到 UB927。 我们正在设计一种售后市场器件  、用于取代 OEM 显示屏以连接 OEM HMI。 UB927位于 OEM HMI 上。 我们的器件有一个 UB928、OEM 显示屏有一个 UB928,、并且一次只能将其中一个连接至 OEM HMI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    感谢您的澄清! 我将继续审阅原理图。

    敬请期待1-3天的评论回复。

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    您能否提供有关布局的信息? 原理图连接似乎适用于该应用、但设计经历的热问题可能源于 PCB 规格。

    您是否能够提供使用了多少层、与 IC 相关的过孔数量以及是否遵循我们的928数据表中"示例电路板布局"给出的建议?

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、

    PCB 只有两层。 电路板厚度1.2mm。 铜层1盎司 请参见附录2张图片。 UB928位于顶层、LT9211C 位于底层。 UB928有16个过孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    PCB 只有两层。 板厚度1.2mm [/报价]

    从 DS90UB928Q-Q1 5 MHz 改为85 MHz 具有双向控制通道的24位彩色 FPD-Link III 至 FPD-Link 解串器》数据表(修订版 C)第节 "11布局" 详细说明了建议至少使用电源平面和接地平面的四层电路板。

    此处还建议采用其他规格、包括将某些信号路径隔开以避免额外的未加考虑的阻抗。 在同一文档的第13节下的示例电路板布局中、IC 下还有5个额外的过孔、这可能有助于通过接地平面进行热分布-但这取决于接地平面的分布方式。

    请告诉我、设计是否符合 11.1布局准则 如果您对所提供的信息有任何疑问、请告诉我。

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们将审查这些信息并相应地进行改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wei、

    如果您遇到任何更新、请告诉我。

    此致!

    米格尔