This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:关于 MIPI 数据速率(每个 CSI-2通道)

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271346/tser953-about-mipi-data-rate-per-csi-2-lane

器件型号:TSER953

尊敬的支持团队:

根据表7-7时钟模式、CSI 带宽根据 REF 频率(f)、

但我认为、即使 REF 频率(f)发生变化、MIPI 数据速率(每个 CSI-2通道)也不会与 MAX832Mbps 相比发生变化。

是这样吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、樋口、  

    感谢您的提问! 使用26 MHz 振荡器时、每通道 CSI-2的 MIPI 数据速率为832Mbps。 在时钟模式下使用表7-7、CSI 带宽设计为基准频率* 128。 然后、通过将 四个输入 CSI-2数据通道的总 CSI 带宽除以四来计算每个通道的限值。  

    如果有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!

    佐伊