This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601RSCEVM:SigCon Architect 实用程序同样需要

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601RSCEVM, DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269517/ds320pr1601rscevm-sigcon-architect-utility-too-requires

器件型号:DS320PR1601RSCEVM
主题中讨论的其他器件: DS320PR1601

DS320PR1601RSCEVM   调试需要  SigCon Architect 实用程序工具,应用    SigCon Architect 实用程序工具,谢谢!     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI!

    这是 FAE Cayden、他是 深圳联锐的所有者。

    LIANRUI 已于8月21日完成 DS32PR1601原理图。 是否要 为我和 LIANRUI 打开 SigCon Architect 实用工具?

    LIANRUI URL:http://www.lr-link.com.cn/

    Br

    凯登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zengjian:

    请首先在 TI.com 上创建一个 myTI 帐户并在其中注册您的电子邮件地址。 注册后、请告诉我使用的电子邮件地址、我可以帮助您授予访问权限。 或者,如果凯登能够通过他的访问向您提供相同的文件和文档,您也可以这样做。

    尊敬的 Cayden:

    显示您已经可以访问包含 DS320PR1601 SigCon Architect 实用程序的文件夹。 请参考 TI.com 上您的"安全资源"下拉列表以访问此文件夹。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, David,

    我的  电子邮件地址: zengjian@lr-link.com.cn    您能 帮我  授予 访问权限吗?  谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zengjian:

    我刚才已授予您访问权限。 请留意一封通知您该访问权限的电子邮件。

    此致!
    大卫