This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:请帮助分享原理图和 PCB (.brd)文件、以供设计参考。

Guru**** 2769505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801X16EVM, DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1270226/ds160pt801x16evm-please-help-share-schematic-and-pcb-brd-files-for-design-reference

器件型号:DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件: DS160PT801

我计划购买 DS160PT801用于第4代 SI 调试和改进我们的产品、我想参考 DS160PT801X16EVM 进行设计。

我们的产品主要用于 SD8 (SD express 卡)读卡器。

我的电子邮件地址是 jim.huang@bayhubtech.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我看到您应该已经拥有此文件夹的访问权限、但我刚刚更新了访问权限。 请查看是否有电子邮件指明您已授予对包含这些机密文档的文件夹的访问权限。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David,

    我尚未从系统收到"DS160PR410EVM 设计文件"。

    但我需要"DS160PT801X16EVM 设计文件、请帮助共享它。

    非常感谢!

    Br

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请查看 TI.com 上您的"安全资源"选项卡、以验证您是否有权访问 DS160PT801文档。 我仍然看到您应该从我的末端获得访问权限。

    TI.com 上的"安全资源"选项卡可在此处找到:

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David,

    DS160PT801 dsigned 文件仅包含 "DS160PT801X16EVM 用户指南"、不包含 "DS160PT801X16EVM 原理图和 PCB 文件"、 我需要您的帮助来提供这些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (删除了图像)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (删除了图像)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请勿在我们的公共 E2E 论坛上发布机密信息。 我会通过电子邮件进行跟进。

    此致!
    大卫