This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:在睡眠模式下、VIO、nINT、SCLK、SDI、SDO、GPIO、PIN 仍然有电压、对吧?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269661/tcan4550-q1-in-sleep-mode-vio-nint-sclk-sdi-sdo-gpio-pin-still-has-voltage-is-that-right

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550

戒律:

客户想了解 TCAN4550-Q1在睡眠模式下的情况、关闭 INH 和 VIO 电源、但客户仍在 VIO、nINT、SCLK、SDI、SDO、GPIO、PIN 中找到电压、您能帮助检查 TCAN4550是否为正常工作模式吗?谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    在睡眠模式下、唯一应具有电压的引脚是唤醒请求(nWKRQ)引脚、该引脚可用于控制电源稳压器的使能引脚、或在 TCAN4550检测到唤醒事件时用作 MCU 的输入。  在睡眠模式中、所有其他引脚被打开或被置于高阻抗状态。

    在这些引脚上检测到的任何电压都必须来自其他一些源、例如通过上拉电阻器连接到仍在导通的电压轨、或者来自连接到 SPI 信号的 MCU 等。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森:

    非常感谢您的帮助。 电压实际上来自 F280039。 我能让  nWKRQ 浮动吗? 因为此漏 电压可能会影响睡眠模式功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、如果不使用 nWKRQ 引脚、您可以将其保持悬空。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好:

    根据睡眠模式说明、SPI 将关闭、我如何确认 TCAN4550进入睡眠模式?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    许多指示灯可用于验证器件是否已进入睡眠模式。  

    将禁用 VCCOUT 5V LDO、INH 引脚将成为 Hi-Z、并且不会再驱动为高电压(约等于 VSUP)、nWKRQ 引脚将在其默认配置中驱动为高电平、 如果使用晶体作为时钟源等、晶体将停止振荡。

    此致、

    乔纳森