This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534:TCA9534A

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271308/tca9534-tca9534a

器件型号:TCA9534

如何对其进行设置、以便 将 P0配置为输出。 P1、P2、P3、P4、P5、 P6和 P7 配置为输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    p 端口引脚的默认值设为输入。 要仅将 P0更改为输出、我们需要更改配置寄存器的内容。  

    配置寄存器位于地址0x03。 要更改 P0 (C0)、请将 b11111110写入配置寄存器。  

    请注意输出端口寄存器中的默认值:  

    输出端口寄存器默认为0xFF。 因此、一旦 IO 扩展器根据之前发送的命令 b11111110生成 ACK、P0就会立即驱动至 VCC。  

    此致、

    泰勒