This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:如果需要更改软件、SN65DSI84-Q1切换至 SN65DSI83-Q1,μ s?

Guru**** 2386960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, SN65DSI83-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271331/sn65dsi83-q1-sn65dsi84-q1-switch-to-sn65dsi83-q1-if-the-software-is-need-to-be-changed

器件型号:SN65DSI83-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI84

嗨、团队,

我的客户计划从 SN65DSI84切换到 SN65DSI83-Q1。 我的理解是硬件是 P2P。 是否需要修改软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan:

    请务必注意、SN65DSI84具有双链路 LVDS 输出、而 SN65DSI83-Q1只有单链路 LVDS 输出。 由于这些硬件差异、并非所有 SN65DSI84软件都转换为 SN65DSI83-Q1。 如果您只使用了 SN65DSI84上的通道 A 输出、那么软件应该进行转换、但是如果 SN65DSI84上的通道 A 和通道 B 都在使用、则需要修改软件才能转换为 SN65DSI83-Q1。