This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:如何在主机模式下为平板电脑充电、同时保持平板电脑与设备之间的通信

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TUSB320, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269943/tusb320lai-how-to-charge-a-tablet-in-the-host-mode-while-maintaining-communication-between-the-tablet-and-a-device

器件型号:TUSB320LAI
Thread 中讨论的其他器件:TUSB320、TPS65988、 TPS25750

你好  

我正在设计在主机模式下连接到 Galluxy 平板电脑的软件狗。

拔下电源时、处于主机模式的平板电脑与 USB2Serial 转换器之间的通信正常、但当插入充电器时、通信连接中断。

 当平板电脑和 USB2Serial 转换器之间的通信处于活动状态时、我不知道如何在主机模式下为平板电脑充电。

我应该使用 USB 集线器控制器还是 CC 控制器(TUSB320)在主机模式下为平板电脑充电? 如果是、您能否推荐芯片器件型号和共享 原理图?

此致、Yoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoon:

    我会仔细研究这件事、明天再与您联系。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    非常感谢!

    此致、Yoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoon:

    似乎您针对此应用需要一个 PD 控制器。 CC 逻辑控制器只能从主机向器件供电。

    我将把这个问题转交给 PD 团队。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    非常感谢。

    尊敬的 Shane 和 PD 团队

    充电是否需要来自充电器的 USB DM 和 DP 信号?

    此致、Yoon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoon:

    请给团队一些时间与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex

    感谢您的答复。

    当然!

    我使用 TUSB320完成了第二次布局、即使我未能在主机模式下为平板电脑充电。
    您的支持将对我非常有帮助。

    仅供参考、充电器规格:5V 2A。 平板电脑:充电电压为5V 1.6A。

    此致、Yoon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoon:

    我认为您正在寻找符合以下充电器规格的器件:5V 2A 和5V 1.6A? 是这样吗? 如果是这样的话、TPS65988或 TPS25750也许能够满足您的需要。 提供了示例原理图:

    对于 Data Minus (D-)(DM)和 Data Plus (D+)(DP)、 其他器件可能需要这些信号、或者如果有电池充电标准1.2、否则我们不会处理数据。  

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shane、Alex 和 Field

    非常感谢!

    我将对终端应用 TPS25750。

    此致、Yoon。