This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83:具有 LVDS TFT 显示像素问题的 SN75LVDS83BDGGR 接口

Guru**** 2924560 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266701/sn75lvds83-sn75lvds83bdggr-interface-with-lvds-tft-display-pixel-issue

器件型号:SN75LVDS83

尊敬的 TI 团队:

我正在开发包含 SN75LVDS83BDGGR IC 的定制 RGB 到 LVDS 显示模块。 该模块与 STM32微控制器连接。

因此、在此模块上电时、我们显示了 TFT 显示屏中的一个错误、如像素未更新。

我们使用支持1280 x 800 LVDS 的显示屏。  

我们面临的问题是像素不以0度旋转更新 ARGB alpha -8888格式。

如果我们运行180次旋转、则显示正常、不改变像素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于今天是美国公共假日、我们将在明天继续此主题的活动。 感谢您的耐心等待。  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    Unknown 说:
    我们面临的问题是像素不能在0度旋转时更新 ARGB alpha-8888格式。

    您能详细介绍一下吗? 使用了什么像素格式? SN75LVDS83B 设计用于支持 RGB888、RGB666或 RGB444。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    我们使用1280 x 800像素格式。  SN75LVDS83B IC 支持 RGB888格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    感谢您澄清像素格式。 遇到的问题可能是格式问题。 您是否有 LCD 数据表、以便我们可以查看面板需要的像素顺序?

    对于24位 LCD 面板的应用部分有一些注释。 某些显示器需要在 LVDS 通道上具有不同的像素顺序。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    请找到 有关 LCD 数据表的 attachmente2e.ti.com/.../MTF121ETN_2D00_N10_2D00_1000Nits.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    感谢您提供 LCD 数据表。 LCD 需要像素数据为格式1。 您能否确认 SN75LVDS83B 已按照数据表所示进行连接? 如果您有一份原理图、我可以回顾一下、那会有所帮助。

    另一个要检查的项目是输入时钟边沿选择。 这是否已根据 GPU 进行设置?

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JACK、

    请找到参考的原理图快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    感谢您提供原理图。 我没有发现原理图中的接线有任何问题。 鉴于我们器件的设置与数据表中指定的设置相匹配、我开始认为这可能是一个系统级问题。

    如果我们运行180次旋转,显示效果很好,没有像素更改。

    激活180度旋转时 GPU 会执行什么操作? 这似乎意味着显示器期望像素数据具有一定的顺序。

    显示屏也有两种设置:SC (扫描方向)和 MODE (低或高)。 设置的显示设置是什么?

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JACK、

    为 SC 设置的显示设置为低电平模式。

    SC 引脚20 (CN2) 通过0欧姆电阻器为低电平(GND)、MODE 引脚18 (CN2)通过0欧姆电阻器为高电平(VCC)。

    您还会在原理图中进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    根据我所看到的内容、一切都针对此系统进行了适当设置。 由于屏幕可以180度旋转、我认为带 GPU 的是、而不是 SN75LVDS83B。 设备可以成功显示图像、GPU 似乎是决定因素。

    激活180次旋转时 GPU 会怎么做? [/报价]

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JACK、

    我们将解决该问题、该解决方案位于软件侧的 GPU 编程设置中。 此外、我们 通过 STM32 -STemWin 库实现、最终我们获得0度旋转屏幕图像。

    非常感谢您在硬件方面的大力支持以及对原理图设计的审查。

    还有一件事我们面临着显示器亮度控制的问题、请建议如何在硬件端设计中实现显示亮度控制。

    PWM 信号从 STM 32微控制器获得,这个信号由5V 电压电平转换器 IC TXS0104EPWR 放大,这个 PWM 信号馈入 TFT 背光接口。

    我已经添加了用于具有 TFT 背光的 PWM 信号接口的原理图的 ZIP 文件 display.e2e.ti.com/.../SCH.zip 请参阅之前发送的原理图文件以阐明所有连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    很高兴听到显示问题解决了。 我将重点介绍 Flatlink 和 FPD-Link 器件、因此如果您对其运行有疑问、建议您在 E2E 上打开另一个与 TXS0104EPWR 相关的主题。 一般而言、我们为 TI 器件的操作提供帮助、但不提供设计建议。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JACK、

    感谢您的支持。