This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:DS90UB926Q-Q1、DLPC120:

Guru**** 2924070 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265703/ds90ub926q-q1-ds90ub926q-q1-dlpc120

器件型号:DS90UB926Q-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP
您好!
我正在处理 解串器(DS90UB926)和 DLP3030之间的问题。 当我们选择垂直测试图像(黑色和白色条带)时、DLP 输出为蓝色、当我们在 ALP 工具中选择具有 Vcom 选项的图形发生器时、它也会提供蓝色。 我们 怀疑 是   DLPC120中的校准问题或固件问题  
我的设置:- DS90UB926->DLPC120->DLP3030
我们将随附测试图像以供参考、您能不能建议更好的信息以使其更清晰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundar:

    我将在9月5日星期二之前回顾并最迟返回给您。

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sundar、

    如果这是 DLP 问题、您需要使用  DLP3030器件名称提交 TT、让 DLP 产品系列在 e2e 上对其进行调查。  

    到926、它是相当简单的。 您可以在926上本地运行 ALP 并使用内部时序生成测试图形、以查看是否显示了正确的颜色? 最好测试直接连接显示器的926、以排除数据路径中的 DLP3030问题。

    ALP 的初始设置、选择内部时序以排除输入侧的任何内容。 通过这种方法,您可以测试此链接: DS90UB926->DLPC120->DLP3030。

    选择您的规格分辨率并选择计时源的内部、然后选择 固定图形(绿色、红色等) 、然后点击"enable patgen"、您应该会在显示屏上看到完全相同的图形。  

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fadi,

    感谢您的答复。  

    当然、我们将尝试您建议的方式。

    另外、您能否帮助了解 DS90UB926芯片是否可以在软件中修改 PCLK 输出信号的极性(类似于上升沿到下降沿)。

    谢谢
    圣达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sundar、

    对于926、用户只能通过寄存器0x03更改上升沿或下降沿的数据选通。

    此致、
    Fadi A.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fadi,  

    感谢您的答复。

     对于使用 ALP 工具加载的以下设置、是否可以将 python 脚本与显示时序参数共享?

    941->926->DLP3030 (854x480分辨率) (具有941的内部图形发生器,具有内部时钟和时序-同样是941种单模式)

    请帮助按优先级共享该内容。

    谢谢。
    圣达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sundar、

    我将处理此问题、并在1-2个工作日内与您联系。  

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sundar、

    我们需要完整的时序规格和 PCLK 才能生成脚本。 请参阅960x720 @ 50MHz PCLK 的示例脚本。 您可以 按照此示例脚本对计时参数和 PCLK 进行编程。

    e2e.ti.com/.../FPD_5F00_Single_5F00_mode_5F00_960_5F00_720_5F00_Internal_5F00_PG_5F00_50Mhz_5F00_Example.py

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fadi,

    感谢您的答复。

    我们为 DLP3,030,854x480 31.5MHZ PCLK 需要它。

    请在下面找到有关显示时序参数的信息。


    分辨率:854 480
    HFP HBP HSYNC:68 72 6
    VFP VBP VSYNC:35 9 1
    PCLK:31.5

    请帮助分享。

    谢谢。
    圣达尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、 Sundar、

    请参阅随附的与您要求的时间有关的内容。 这将从941侧使用内部计时/Clk 运行 patgen。  

    e2e.ti.com/.../0116.Single_5F00_lane_5F00_941AS.py

    此致、
    Fadi A.