This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A:显示异常

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269411/ds90cr286a-abnormal-display

器件型号:DS90CR286A

大家好、

相关 sch. 查看 e2e 主题。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1228560/ds90cr286a-schematic-review?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS90CR286%20haury#

客户在调整功能时发现异常显示问题、如以下捕获所示。

系统块:

Sch. 设计:

测试:

1. TCON 模式正常。

2.如果客户绕过 DS90CR286A 并使用 OLDI 显示面板,则显示正常。

您能帮助提供一些调试建议吗?

BRS、

霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haury:

    我认为图像的分辨率可能太低、我看不到您讨论的失真。 您能描述一下吗?

    此致、

    本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    很抱歉回复被延迟。

    客户将在此主题中更新此问题的详细信息。 我们等待客户的响应。

    Br、

    霍利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以帮助将该线程移至公共接口论坛吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haury:

    谢谢你。 我已经把这条线公开了。 我还编辑了您发布的方框图、以排除 NDA 材料、以便我将其发布给公众(删除了 SER 器件型号)。

    此致、

    本