This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:全双工模式下的冲突。

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1257828/dp83826i-collisions-in-full-duplex

器件型号:DP83826I

大家好、

您能告诉我一些问题吗?

1: 在全双工(1000)中何时发生冲突?
2:如何使用 COL 全双工启用?
   当全双工通信发生冲突时、该寄存器为0h。
3:我想把 LED2设置为在冲突时闪烁。
   设置"LEDCFG1 (0x460)=0x0140"是否正确?
   是否可以使用"LEDCFG1 (0x460)"以外的设置更改 LED2的闪烁(发生冲突时)?

 Br.
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    我认为我们仅 在半双工期间在 MII 通信中使用碰撞或 COL 功能。 在全双工模式下未出现冲突。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您的答复。
    我有一些问题。

    1: COL 全双工似乎是在全双工模式下使用的。
       您何时会在全双工模式下使用此功能?
     

    2: 将 LED2设置为冲突设置时,将刷写 LED2。
       这意味着什么?

    Br.
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    我问您为什么需要全双工模式的碰撞设置?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

     这是一个实验。
    您能回答我的问题吗、它可以设置为全双工模式吗?

    Br.
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    我们将与团队进行讨论、并在本周晚些时候向您提供回复。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    "怎么样 ?
    我要等你的答复。

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    很抱歉我在假期里迟到了回复。 我目前仍在内部等待答案。 我会尽快告诉你原因。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    我与团队仔细核实了一下。 碰撞功能仅适用于半双工模式。 我们将在更新后的数据表中修复该问题。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您的仔细检查。
    我了解碰撞。

    但是 、 当 LED2设置为冲突设置时、会刷写 LED2。
    你有什么想法为什么它闪过?

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    在全双工模式下、冲突将始终闪烁。 我们建议不要将此功能用于 LED2,

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您的答复。

    我有关于 LED2的一些问题。
    1:您说始终闪烁。  
       但是、我的客户的 检查表明、LED 并不总是闪烁。
       请告诉我在什么条件下闪烁、周期等等。

    2: 如果将 LED2设置为碰撞设置,除了闪烁之外是否还有其他操作问题?

    此致。
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    发生 TX_RX 事件时清空 LED2。

    我们不建议将 LED2设置为冲突模式。 您是否能够通过寄存器0x0305将 LED2功能更改为其他模式?

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    >LED2清空,当发生 TX_RX 事件时。
     您能告诉我有关 TX_RX 事件的更多详细信息吗?

    >我们不建议将 LED2设置为冲突模式。  
     现在很难更改设置。
     数据表中未提及不建议这样做。
     客户担心他们可能遇到什么样的问题。

    Br、
    Kengo,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    您能否读取寄存器0x0305以查看 LED2当前作用的功能是什么?

    您还可以读取寄存器0x467、看看电路板上的初始自举是什么?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我将与我的客户核实。
    0x0305;08h
     0x467;检查


    您能告诉我其他问题吗?

    我选择自动协商。
    如何配置设置、以便在使用半双工通信时检查冲突?

    能否查看数据表中 的半双工通信冲突?

    Br.
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    • 当 MDI 线路上有活动时、TX_RX 活动将使 LED 闪烁。
    • 您可以通过将寄存器0x0004的位6和位8设置为0将其配置为半双工模式、并对软复位和/或拔下并重新插接电缆进行编程。

    我可以问一下、除了 LED2状态外、您是否面临任何功能问题?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您的支持。

    >我想问一下,除了 LED2状态之外,您是否遇到任何功能问题?
     ->不,我们没有什么问题。
       仅刷写 LED2状态。

    我的客户设置为具有自动协商功能的100Base-T 全双工。
    但是、他们希望在使用半双工设置时检查是否发生了与 LED 的冲突。
    建议的 LED2设置是多少?

    您说过、
    "碰撞功能只能在半双工模式下使用。 我们将在更新后的数据表中解决此问题。" 公式。

    假设这意味着以全双工方式删除碰撞项目,我是否正确?
    在半双工模式下、我们可以在 LED2中看到冲突、对吧?

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    • 我们建议使用 LED2功能而不是 COL 功能
    • 是的、回答正确。 在半双工模式下、您可以在 LED2中看到

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您的答复。

    在自动协商的情况下、应该何时为 LED2设置冲突设置?
    这是因为全双工和半双工需要不同的 LED2设置。

    Br.
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

     您的系统在全双工模式下运行。 我们建议将 LED2配置到 LED 配置中。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    当运行半双工或全双工时、您能否详细说明 LED2的寄存器设置、何时以及如何进行设置?
    我将 LED2混淆成了全双工和半双工。

    Br.
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    COL 仅用于客户运行半双工的情况、因此 如果客户担心半双工模式下发生冲突、建议将 LED2引脚配置为 COL 状态

    当客户运行全双工条件时、  全双工模式下不会发生冲突。 通常建议 LED2配置为通用 LED 状态。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    是否应该在确定半双工通信设置后更改 LED2设置?

    Br.
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    可以,如果您想使用冲突功能以半双工方式测试冲突。

    --

    此致、

    林希尔曼