This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:SN65HVD231和 TCAN1044A-Q1之间的差异

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, SN65HVD231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1270975/sn65hvd231-difference-between-sn65hvd231-and-tcan1044a-q1

器件型号:SN65HVD231
主题中讨论的其他器件:TCAN1044A-Q1

大家好、

你好!

问题1:您能否告诉我、除了 Vcc 之外、SN65HVD231和 TCAN1044A-Q1之间有何具体区别?

问题2:您能否给我一个 SN65HVD231和  SIT65HVD230的比较?  我们的 TI 有哪些优点和缺点?

谢谢。

此致

索菲亚·张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sophia:

    Unknown 说:
    问题1:您能告诉我 SN65HVD231和 TCAN1044A-Q1之间有什么具体区别吗?

    因此、第一个主要区别是 TCAN1044A-Q1比具有"SN"器件名称的旧代 CAN 器件更新得多。 TCAN1044A 采用较新的工艺技术制造、因此我怀疑电气规格总体上更好。  

    1044和 SN65器件的主要区别之一是1044上存在的总线故障保护。 TCAN1044A 可承受 CAN 总线上高达+/- 58V 的电压、或+/- 45V 的最大差分电压(CANH - CANL)。  

    我可能不会全部介绍、但两款器件似乎有一些特性差异。 例如、TCAN1044A 具有欠压锁定条件、如果为 VCC / VIO 引脚提供的功率不足、则会将 CAN 器件置于受保护状态(取决于您使用的是 A 版本还是 AV 版本)。  

    两个器件都具有热关断功能。  

    TCAN1044实现 TXD 显性超时。 如果在正常模式期间 TXD 引脚上存在卡住情况、器件将停止 CAN 总线上的通信、以便释放 CAN 总线、以便与总线上的其他器件进行进一步通信。 我不认为 SN65具有此特性。  

    我可能缺少更多的特征、但这些是我在比较两个数据表时看到的主要特征。  

    Unknown 说:
    问题2:能否给我一个 SN65HVD231和 SIT65HVD230的比较 ?  那么我们的 TI 有哪些优点和缺点?

    这只是我提出的一个快捷表。 值得注意的是两个器件之间的待机模式电流和环境温度 Ta 能力。  

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致、

    泰勒