This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS049:确定线束的特征阻抗

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271040/sn65lvds049-determining-characteristic-impedance-for-wiring-harness

器件型号:SN65LVDS049

与线束制造商合作、快速了解了使用 SN65LVDS049发送差分信号时传输线路所需的特性阻抗。 发送 SPI 差分信号、我们知道电线需要双绞线并且差分阻抗为100欧姆、 这是我们第一次使用任何类型的差分信号、对于每条单端传输线路的确切特性阻抗会有一点困惑。 100欧姆差分阻抗是意味着双绞线的每条线路都应具有100欧姆的 特性阻抗、还是每条线路在双绞线上具有总计为100欧姆的特性阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单端阻抗实际上大约为差分阻抗的一半(紧密耦合线路的系数小于两)。 但只有差分阻抗才重要。

    SN65LVDS049适用于大约100 Ω 的负载;只要调节端接电阻器、您就可以使用差分阻抗略有不同的电缆。