This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150:什么是振荡器电压

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271329/tvp5150-what-is-the-oscillator-voltage

器件型号:TVP5150

如果不使用晶体、而使用振荡器、那么振荡器电压是多少?

您是否使用模拟1.8V、数字1.8V 或3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     以下是数据表中指定的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想说的是、我对振荡器用1.8V 的模拟电压、如果振荡器输出高电平是 Vdd 的90%、低电平是 Vdd 的10%、那就更好了。