This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:RX 端接是什么意思?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271149/tusb522p-what-does-rx-termination-mean

器件型号:TUSB522P

你(们)好。


我有两个相关的问题。

他们只是为了确保。

戴维先生以前说过

"其他器件将不检测 TUSB522P RX 终端、因为它处于关断模式并且 RX 终端处于高阻态。"

此外、当没有电源时、其他器件将无法检测到 TUSB522P RX 端接、对吗?

我认为这是因为数据表中显示、

"TUSB522P 先进的状态机能够让主机和设备透明呈现这种状态。 上电后
TUSB522P 在 TX 对上定期执行接收器检测。 如果检测到 USB3.1 Gen1接收器、
启用 RX 终端、TUSB522P 准备就绪、可以进行转接驱动"。

"Rx 终端为 enabld。" 意味着 R (RX-DIFF-DC)和 R (RX-CM-DC)同时启用、对吧?

此致、

广明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki:

    此外、当没有电源时、其他器件也不会检测到 TUSB522P RX 端接、对吗?

    您是对的。 当没有为522P 供电时、另一个器件将无法检测到它。

    2. "Rx 终端为 enable." 意味着 R (RX-DIFF-DC)和 R (RX-CM-DC)同时启用、对吧?

    这也是正确的。 522P 检测到器件后、RX-DIFF-DC 和 RX-CM-DC 就会启用

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢您的答复。

    我现在很清楚。

    此致、

    广明