This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:关于 USB 接口上的 TCAN4550连接

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271313/tcan4550-q1-regarding-interfacing-tcan4550-on-usb-interface

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550、

大家好、

我们希望在处理器的 USB 接口(USB3.0)上连接 TCAN4550。 请您为此提供建议的解决方案。  

我们将使用 LS1043A 处理器、没有任何用于连接 TCAN4550的接口。

此致

马诺伊 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    TCAN4550需要一个连接到处理器的 SPI 接口。  我查看了 LS1043A 方框图、它显示有4个 I2C/SPI 外设端口。  您需要将这些 SPI 外设端口之一连接到 TCAN4550。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jonathan、我们只有一个带有4个芯片选择的 SPI 接口。 但在 LS1043A 中、SPI 在 eMMC 8位接口上进行多路复用。 我们需要使用 SPI 接口、但 eMMC 接口的成本为4位而不是8位。 所以需要基于 USB 的 IC 或解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    除了 SPI 之外、没有其他连接 TCAN4550-Q1的选项、我不知道有任何其他 TI 解决方案会为您提供直接连接 TCAN4550的 USB 接口、但可以找到支持您的 SPI 需求的不同处理器。

    您可以考虑在 SPI 信号上使用 MUX、这样便可以增加 SPI 器件、但代价是选择 MUX 开关状态时需要 GPIO 引脚。  举个例子、 TMUX1575 是一个2:1 (SPDT) 4通道多路复用器、可在单个器件中支持4个 SPI 信号。

    此致、

    乔纳森