This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:DP 转接驱动器

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1270377/tdp142-dp-redriver

器件型号:TDP142

团队、您好!

  • 我正在使用 DP 转接驱动器 IBIS-AMI 模型。 在 IBIS-AMI 模型中、用户可以 ADS 测试用例示例提供
  • 但我使用 HyperLynx、因为它 在仿真时很难使用
  • Word 文档中附加了仿真使用的分析步骤。 还可查找 TI 提供的 IBIS-AMI 模型及使用指南。

 请帮助如何使用 HyperLynx 中的模型

此致、

哈里普利亚 S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Haripriya、

    您是否可以使用 ADS 并按照用户指南中提供的 ADS Simulation Setup Guide (ADS 模拟设置指南)来查看是否存在相同的问题?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    HyperLynx 是我们用于 SI 分析的唯一仿真工具。 同样需要帮助。

    此致、

    哈里普利亚 S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Haripriya、

    您能否分享模型设置以及您看到的确切错误是什么?

    我们已使用 Agilent ADS 仿真器验证了模型、您可能会遇到 Mentor Hyperlynx 仿真器的兼容性问题。

    谢谢

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DP_5F00_Test_5F00_IO.zipe2e.ti.com/.../TI_5F00_E2E_5F00_Simulation_5F00_Error.docx

    尊敬的  Zach:

    请查看随附的模型设置文件和仿真错误文档。

    我们将同时使用 HyperLynx Simulator 进行检查。

    此致、

    哈里普利亚 S M  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haripriya、

    我将查看您分享的信息、并很快提供反馈。

    谢谢。
    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haripriya、

    我查看了您分享的数据。

    我们已使用 Agilent ADS 仿真器验证了模型、您可能会遇到 Mentor Hyperlynx 仿真器的兼容性问题。

    请使用 Hyperlynx 模拟器进行检查。

    谢谢。

    扎赫