This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:RSVD 引脚连接:VCC 还是保持开路?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271913/tmuxhs4212-rsvd-pin-connections-vcc-or-leave-open

器件型号:TMUXHS4212

TMUXHS4212引脚1和10是保留引脚(分别为 RSVD1和 RSVD2)。

数据表(SLASEP7A)表5-1. 引脚1和10的引脚功能状态:  被保留的引脚。 将两个引脚连接到 VCC

不过、对应的是数据表 (SLASEP7A) 图11-1. TMUXHS4212布局示例将两个保留引脚显示为 NC (保持打开)

原理图检查清单(SLLA552 - 2021年3月)和 EVM 用户指南(SLAU823 - 2019年10月)还将保留的引脚显示为 NC (保持打开)

保留的引脚应该连接到 VCC 还是保持开路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shady、

    您需要将这些引脚连接到 VCC。 当它们保持 NC 时、多路复用器将通过将 SEL 引脚切换13次来进入 TI 测试模式。

    应更新数据表和原理图检查清单以反映这一点、我将努力进行该更改。

    此致!

    谢恩