This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159 &针对 HDMI 2.0 TX 的 TPD5S115YFFR 电路审阅

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1270094/sn65dp159-sn65dp159-tpd5s115yffr-circuit-review-for-hdmi-2-0-tx

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:TMDS1204

我们的新设计 HDMI 2.0 TX 端使用 DP159和 TPD5S115YFFR 解决方案。

请按如下方式提供帮助:

1.please 修订附件电路。

2.如果接入电路、我们担心 DDC 电容超过了 HDMI 规格50pF、您能帮我确认这个问题吗?(DP159产品说明书 CBus=400PF)

e2e.ti.com/.../hdmi_5F00_2.0_5F00_dp159_5F00_TX_5F00_OUTP_5F00_OK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,邱

    1. 请旋转原理图、以便查看。

    对于 HDMI 源端和接收端、HDMI 规范将 DDC 总线电容限制为≤50 pF。 因此、必须注意确保所有元件(TMDS1204、FR4布线、ESD、拉电流和灌电流)的总电容小于50 pF。 请参阅   6.6时序要求中的 LV 侧每条总线的规格 CB_LV 或容性负载。  

    CBUS 是指 每个总线(DDC 和本地 I2C 引脚)的总负载电容、其贡献的是整个 I2C 链路上允许的最大负载电容、而不仅仅是拉电流或灌电流的连接器输出端。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高干燥机:

    感谢您的回复^^

     项目1 -->谢谢。  如果您有任何 疑虑、请告知我。

    我想知道 DP159 DDC 电容器的项目2是什么?(DP159数据表、我找不到相关信息)

    是否有任何可供参考的信息?

    非常感谢。 ^^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,邱

    您的应用是什么?

    项目1:请重新发送原理图。 请在重新发送之前旋转原理图。

    项目2:有关如何为源端应用配置 DDC 线路的参考、请参阅图8-5至8-7。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高干燥机:  

    项目1: 我已重新获得原理图并拥有 rotated.e2e.ti.com/.../6740.hdmi_5F00_2.0_5F00_dp159_5F00_TX_5F00_OUTP_5F00_OK.pdf

    项目2: 我们无法 从 SN65DP159数据表中找到图8-5到8-7、我们想知道 SN65DP159 DDC 寄生电容吗? (?PF)、

    因为 HDMI 标准需要小于50pF。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    项目1:请留出2-3个工作日供我查看您的原理图。

    项目2:在数据表的第7.8节"AUX、DDC 和 I2C 电气特性"中、Cio 或输入电容规格的 典型值为10 pF。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的原理图反馈。 e2e.ti.com/.../6740.hdmi_5F00_2.0_5F00_dp159_5F00_TX_5F00_OUTP_5F00_OK_5F00_TI_5F00_review.pdf

    谢谢。

    扎赫