This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:连接到1Gbps 路由器时无法获得链路。 大多数情况下、使用100Mbps 开关时、它可以正常工作

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1262818/dp83848j-not-getting-link-when-connected-to-a-1gbps-router-most-times-with-a-100-mbps-switch-it-properly-works

器件型号:DP83848J

我们开发了一种基于 ESP32 + DP83848J 的物联网网关作为 ehternet 的 PHY。 连接到100Mbps 交换机时、PHY 可以正常获取链路。 如果我们将以太网直接连接到调制解调器路由器(或某些交换机)、将无法获得链路。 我们已尝试修复 PHY 速度和双工模式以及禁用自动协商。

在这种情况下、我们会获得与大多数路由器的链路(仅速率为10 Mbps)、但随后 ARP 消息被破坏、我们无法从路由器正确获取 IP。  

我们生产了10台设备、并非所有设备都显示同一网络设备(路由器/交换机)存在相同的问题。

我们进行了多项测试、搭接没问题、PFB 和 RBIAS 上的电压正常。  

有人能给我们一些指导如何进行吗?

非常感谢