This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:TI 的重定时器 MUX 是否支持 SyncE 1588 / MACsec? 还有关于链路训练的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS280BR820, DS280MB810, DS250DF230, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271758/ds250df410-does-ti-retimer-mux-support-synce-1588-macsec-also-question-about-link-training

器件型号:DS250DF410
主题中讨论的其他器件:DS280BR820DS280MB810DS250DF230、DS280DF810

专家、您好!

可否知道我们的 TI 重定时器/转接驱动器-多路复用器是否支持低于规格? 我们想了解 DS280BR820/DS280MB810/DS250DF230/DS250DF410/DS280DF810 (从下面的应用手册中捕获)、或者您也可以与这些规格支持人员共享器件型号、但在本应用手册中并未提及。

1. SyncE 1588

2. MACsec

https://www.ti.com/lit/an/snla335b/snla335b.pdf?ts = 1695028734406&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS250DF410

此外、对于 BR820和 MB810、应用手册还提到了它们支持链路训练无缝直通、这是什么意思? 谢谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    1)。 SyncE 1588是用于不同设备时钟同步的1Hz 信号。 该信号进入 PLL、为不同的数据速率或设备同步生成时钟速率。 此信号通常不会通过 DS250DF410器件。

    2)。 我的理解是、MACsec 是两个以太网实体之间的安全协议。 我们的所有以太网产品都支持此协议、因为这主要在协议或链路层端。

    3)。 在 PCIe 第3代和更高版本或 KR 模式等一些应用中、发送方和接收器发送/接收训练信号以优化其信号调节参数。 在这种情况下、我们的器件(例如 BR820或 MB810)是透明的、或者允许这些训练信号通过器件或通过这些信号。

    此致、Nasser