This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869未退出复位

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271461/dp83869hm-dp83869-not-coming-out-of-reset

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

有一个设计使用4个 DP83869HM PHY、每个都连接2个堆叠的 RJ45连接器。  到底部 RJ45插孔的2个没有出现是奇怪的。  我检查了2个 DP83869 PHY 的 RESET_N 引脚没有出现、它们卡在0.9V。  确实出现的2个 DP83869 PHY 的 RESET_N 电压可高达1.8V (VDDIO)。  所有4个 PHY 都以相同方式进行连接、RESET_N 引脚连接到100 Ω/47uF 串联电容器(数据表的图32)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don 您好、

    您能否分享您的设计原理图?

    RESET_N 是否由电路板上的某些源(主机/控制器)驱动?

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!  

    我们解决了问题。  我们以菊花链方式连接了 JTAG 端口、但没有对 TDO 引脚进行外部下拉。  芯片处于 JTAG 模式。  我们从外部下拉 TDO 线路并修复了问题。

    谢谢。