Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539, TCAL9539-Q1, TCA9539-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9539-Q1、TCAL9539
您好、专家:
客户正在使用其中一个 IO 检测13.5V 高电平信号、您可以找到原理图中如下所示的部分。
它们在输入到 TCAL9539-Q1之前放置了一个100K 串联电阻。 我想与您确认配置是否合理? 客户提到此输入引脚在输入13.5V 信号后损坏。 器件损坏后、可以在此 IO 引脚上始终看到3.3V 信号。
请帮助检查它是否可用于检测13.5V 信号以及设计方法。

谢谢!
温伊登