This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:INH 端子的泄漏电流

Guru**** 2541750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271567/tcan1145-q1-leakage-current-of-inh-terminal

器件型号:TCAN1145-Q1

大家好、

您是否能够提供 INH 端子的泄漏电流数据?

此致、

塔巴塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tabata-San、

    我们不针对 TCAN1145表征该参数。 不过、在给定该引脚的指定下拉电阻的情况下、我可以估算该引脚的预期泄漏处于±0.25µA 范围内。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特