This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LIN 收发器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1027-Q1, TLIN2027-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271730/lin-transceiver

主题中讨论的其他器件:TLIN2027-Q1、TLIN1027-Q1

大家好、

我想知道是否有任何 LIN 收发器在内部包含电平转换器并且与 K-Line 兼容。

此致、

亚伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLIN1027-Q1和 TLIN2027-Q1支持 K-Line。

    它们的逻辑引脚支持2V 到5V 之间的任何电压。