This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO3130驱动强度

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO3130EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271583/xio3130-drive-strength

主题中讨论的其他器件:XIO3130XIO3130EVM

1、XIO3130芯片的驱动强度是多少?

2、XIO3130器件是否可以通过级联多个 XIO3130器件来支持24个从器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. PCI Express 使用点对点连接。 每个端口只能驱动一个其他端口。 但是,交换机的端口是独立的。

    2. XIO3130本身应该能够支持。 但主机上的软件/固件必须能够正确配置所有从属总线的地址范围;‍首先检查一组 XIO3130EVM 和 PCIe x1电缆。