This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:TCAN1044-Q1的 DFMEA

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1, TCAN1044-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272612/tcan1044-q1-dfmea-of-tcan1044-q1

器件型号:TCAN1044-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043-Q1

您好

我需要 TCAN1044-Q1和 TCAN1043-Q1的芯片级 DFMEA、您可以提供给我吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    这两款器件都在其存储页面的技术文档部分下提供了功能安全文档。 这些文档包括 时基故障率、故障模式分布(FMD)和引脚故障模式分析(FMA)。 您所需的这些文档中是否遗漏了任何信息?

    此致、  
    埃里克·肖特