This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:芯片标记 TFP201AN 是否正确?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272888/tfp401a-die-marking-tfp201an-is-correct

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件:TFP401

尊敬的:

我们有一个 TFP401APZP 芯片解封、芯片标记显示"TFP201AN"。

我们想知道这是否正确/允许、因为 TFP201和 TFP401的规格不同。

提前感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TFP201是适合 TFP401APZP 的裸片。

    谢谢

    大卫