This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:最高结温

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272852/am26lv31e-max-junction-temperature

器件型号:AM26LV31E

大家好!  

 AM26LV31INSR 是否有最高结温额定值? 我似乎在数据表上找不到这一点。

此致、

P·鲁宾斯泰因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    150°C。

    但环境温度只能达到85°C -因此我们仍然不建议将环境温度推至85°C 以上。

    此致!

    帕克·道德森