This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:裕度分析设置问题

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271088/ds90ub954-q1-question-for-margin-analysis-setup

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP

尊敬的 

我是罗梅尔先生的懦夫

现在我们正在投资这个问题继续。 我对裕度设置有疑问。 请在下面找到图片、 如果您无法看到详细数据、请找到随附文件。

e2e.ti.com/.../Question-for-Margin-analysis-setup.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    1. 基延迟选择用于启用和禁用器件的基延迟。 选中/选中后、寄存器 STROBE_SET_SET_SET_SET_3]和 STROBE_SET_SET_3]将设置为1。 这对应于基极延迟0。 默认情况下不选择基极选择、这对应于6的基极延迟。 这两个结果对于每个相应的寄存器设置都有效。 您可以通过寄存器对任一选项进行编程、因此只要您参考与运行期间将在系统中使用的寄存器设置相对应的结果、就不会出现问题。

    2. 您是否指如何确定设置为最小/最大值的适当值? 建议将最大 EQ 等级保留为14、以应对潜在的老化降级。 可选择最小 EQ 值作为至少包含4个有效选通位置的最低 EQ 电平。 查看您提供的结果、EQ 0是最低电平、因此适当的范围是 EQ 0作为最小值、EQ 14作为最大值。 选通位置的选择应确保每个 EQ 电平至少有4个有效选通位置。 查看结果、合适的范围是位置6到位置11。

    3. 停留时间是指在给定 AEQ 设置下锁定和检查错误之前经过的时间量。 停留时间越长、结果就越可靠、因为每项设置的评估时间越长。 默认停留时间为1秒、对于大多数系统来说是可以接受的。 您可以根据希望地图分析完成的时间和结果的置信度来选择停留时间。  
    4. EQ 是均衡器值设置。 自适应均衡器(AEQ)过程的目标是逐步完成所有不同的 EQ 设置/电平、以找到支持稳定锁定的值。

    此致、
    达拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 达拉

    感谢您的回答。

    请检查下面是否正确理解。

    1.(a) 如果我设置 寄存器"1" 对于 DS90UB954-Q1中的 STROBE_[7]和 STROBE_[3]、将被选中 基极延迟为0 。 因此我应该 使能 对于 ALP 中的"单击基本延迟"复选框和"数据库延迟"复选框。

    (b) 如果 I 设置 寄存器"0是默认值" 对于 DS90UB954-Q1中的 STROBE_[7]和 STROBE_[3]、将被选中 6个基极延迟 。 因此我应该 禁用 对于 ALP 中的"单击基本延迟"复选框和"数据库延迟"复选框。

    2.如你所说,我需要选择至少4个选通位置,并 设置可能的最大均衡。
    (a)这是否意味着 EQ 电平应设置为较大、包括红色区域?
    (B)我能选择4个或更多的频闪灯位置吗?
    (c)即使 EQ 值很小、您是否建议设置大量选通脉冲? 或者选择至少4个选通脉冲并选择可能的最大 EQ 值是否更好?

    (d)您能否建议结果1的 AEQ 值?
        6~11 ) SP 0~7和 EQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的,您的理解是正确的。

    2.器件通常通过自适应模式选择 EQ 和频闪灯位置,每个 EQ 和频闪灯位置将循环,直到找到有效的锁。 选择最小值和最大值的好处是、此自适应环路可配置为稍小一些、仅关注最有可能稳定锁定的设置。 建议将 EQ 最大值设置为不低于14。 尽管这会包括一些红色区域、但这样做是因为随着电缆随着老化而退化、较高的 EQ 水平可能会变得更有效。 您可以选择频闪灯位置的最小值和最大值、使覆盖范围尽可能大。唯一的建议是确保大部分 EQ 电平至少有4个有效频闪灯。 这意味着对于某些 EQ 电平来说、可能少于4个有效选通位置、只要大多数 EQ 电平有4个有效选通位置、这是可以的。 由于器件仍然会循环通过每个 EQ 和频闪灯位置、直到找到有效的锁定、因此最小和最大范围中可以包含一些无效设置。

    3.根据结果1,EQ 0到14和 SP 6到11是合适的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达拉

    感谢您的帮助、非常清楚。

    我有一个关于2的问题。

    在 AEQ 环路设置稳定的 LOCK 和 PASS 后、
    如果 LOCK 和 PASS 因电缆老化或温度或环境变化而变得不稳定、
    AEQ 是否会在 AEQ 范围内自动找到由 Us 设置的另一个稳定锁定和通过区域? 或者、我需要由 MCU 通过 I2C 进行初始化或采取特殊操作以找到另一个稳定的锁和通过区域吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AEQ 寄存器不会自动清除、因此在初始化时编程的最小值和最大值将保持不变、除非它们被覆盖/复位。 如果器件失去锁定、AEQ 将恢复 在当前 AEQ 设置下递增、并将根据寄存器配置自动找到另一个有效的锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的回答。

    有关这句话的另一个问题是" 如果器件失去锁定、AEQ 将恢复 以当前 AEQ 设置递增、并将根据寄存器配置自动查找另一个有效的锁定。"

    这种情况是否意味着 DS90UB954-Q1 在系统运行(上电时)时、如果由于最坏的环境导致无法锁定、是否会找到另一个有效的锁定?
    或者,当系统执行初始启动(打开电源)时,这是否仅工作一次以查找有效锁定?

    如果这种情况可以在系统运行时运行(上电时)、

    1)如果找不到有效的锁,这个循环是 snla301 page5中的流程图会重复无穷大吗?

    2) 2)在系统运行时、在最坏的情况下、需要多长时间才能找到另一个有效的锁?

    3)以及 在找到另一个有效锁时 DS90UB954-Q1功能是否不工作?

    4) 4)以及 DS90UB954-Q1是否会报告 AEQ 在找到另一个有效锁期间寻找稳定锁到系统的状态? 或者、它可以通过引脚状态来检查通过和锁定状态吗?

    5)以及我是否可以通过 I2C 检查 AEQ 值是否已更改以找到已更改的状态而非 AEQ 区域寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于查找有效锁的自适应均衡过程在初始启动时和在 失锁情况下运行期间是相同的。

    1.是的,循环将重复,直到找到一个有效的锁。

    2.寻找另一个有效锁的时间将很大程度上取决于系统的状况。  在递增至下一个设定之前,每个设定的默认停留时间为2.62ms。 停留时间可以在寄存器0xD2中配置。  找到另一个有效锁的总时间将取决于在找到一个有效锁之前进程循环经过的设置数量。

    3、如果设备没有锁、就不能相互通信。 这意味着不会通过 FPD-Link 通道交换任何数据或通信。 但是、仍可以与 DS90UB954-Q1进行本地 I2C 事务处理。

    4.您可以确定是否有一个来自 STATUS 引脚或寄存器0x4D 的稳定锁。

    当前 EQ 电平可从寄存器0xD3读取、当前选通位置可使用寄存器0xD6和0xD7读取。