This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1622:BISTEN模式检测不到波形 μ A

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LX1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272537/ds92lx1622-bisten

器件型号:DS92LX1622

ds921x1622/μ s,ds92lx1622设置为camera 器模式= 0、ds92lx1622端BISTEN拉高后,也监测到LOCK信号由低变高,但Rin 器模式= 1、和Rin Ω+检测不到波形,始终高电平,请问可以从哪些方面检查问题?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunke:

    您能解释一下您是 BIST 模式还是正常运行有问题吗? 在 BIST 模式下测试 DS92LX1622时、PASS 是否不为高电平?

    此致!

    插孔