This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8010:THVD8000和 THVD8010可互换吗?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8010, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272091/thvd8010-are-thvd8000-and-thvd8010-interchangeable

器件型号:THVD8010
主题中讨论的其他器件: THVD8000

您好!

如果 RFset 和 Fo 固定为300kHz 及以下、它们应该可以互换。 但是、THVD8010数据表中有一个表格、THVD8000数据表中有一个相对于 RFset 的 Fo 图、我不确定它们是否匹配。 是这样吗?

´´

此致、

塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    1、THVD8000和 THVD8010具有相同的设置电阻、用于125KHz 到300kHz 的调制频率

    2. 由于接收器阈值的原因、它们无法100%互换- THVD8010无法达到 THVD8000那样高的调制频率、但 THVD8010具有大得多的接收器迟滞。

    THVD8000:

    THVD8010:

    因此、根据直接系统、这些放置在 THVD8010中的器件由于其所需的阈值更高而具有更强的抗噪能力-这也意味着 THVD8010比 THVD8000对衰减更敏感。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这就是我需要知道的全部内容、由于成本较低、我们将恢复使用 THVD8010。 我们不需要 THVD8000提供的更高比特率、并会选择一个同时适合两者的 F0。